This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-TLV8544PIR:BOOSTXL-TLV8544PIR

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC555, BOOSTXL-TLV8544PIR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/722299/boostxl-tlv8544pir-boostxl-tlv8544pir

器件型号:BOOSTXL-TLV8544PIR
主题中讨论的其他器件:LMC555

我正在尝试将 BOOSTXL-TLV8544PIR 连接到单稳电路中的 LMC555计时器、该电路可运行四个 LED 5秒  该电路在88544pir 模块的一个3V 电源以及 LED 和 lmc555的另一个3V 电源供电时工作正常、但如果我尝试为整个电路使用一个电源、或者555计时器和8544模块共享一个电池、我有一个 问题。  定时器持续自触发、可以在周期之间产生闪烁、也就是...   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brendan

    抱歉,我不理解555计时器和 Booster Pack 之间的关系。 您是否也在使用 launchpad? 根据您的描述、当您从单独的电源供电时、8544电路可以正常工作。 因此、您的硬件似乎正常工作、但当您使用同一电源为555计时器供电时、似乎存在一些奇怪的交互。 您能解释一下您在连接时看到的哪些设备不工作吗? 当8544不工作时、您是否使用示波器探测电源线?

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、我已经用 launchpad 和不使用 launchpad 进行了尝试。 我将示波器连接到电源线、并且存在许多电压尖峰。

    我将一个 PIR 传感器电路组合在一起、该电路将触发单稳模式的555计时器、并在3V CR2032按钮电池上运行一组 LED 约5秒、并在检测到下一个运动之前进行复位。

    我拥有的 PIR 模块是 TI 的8845模块、专为低至1.8V 的低压应用而构建

    该计时器也是低至1.8V 的 TI LMC555。

    我尝试在一个按钮单元上执行所有操作、但遇到了重新触发的问题、PIR 模块在另一个按钮单元上连续连续连续触发一个5秒周期。 我可以在每个周期之间简要了解一下。

    定时器电路和 PIR 模块在彼此未连接时均表现良好。 进行独立测试。

    当 PIR 模块有自己的电源(另一个3V)和公共接地、并且555和 LED 具有另一个3V 电源时、系统工作正常。

    当 PIR 模块和555共用正电源且 LED 有自己的电源时、它会出现相同的触发问题。

    这使我认为我的555计时器的设置方式有问题。 我一直在试验看似无法正常工作的东西、就像我说过的那样、在555和 PIR 共用同一个电源之前、这些东西可以单独工作。

    当我以两个3V 串联电压运行电路时、我仍然会遇到相同的问题、因此不要认为这是一个低电压问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此页面 electronics.stackexchange.com/.../retriggering-3v-pir-sensor-with-555-timer-circuit-and-leds 上提供了一个图表
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     抱歉、多个帖子、但无法编辑。  8845显示了当 PIR 被触发时的正常触发直流漂移、但随后它每隔一秒左右随机出现小尖峰。  我已经尝试了输出到计时器电路的高电平、低电平和模拟信号、但没有成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    S1=8845
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来像第二个放大器的输出在振荡、导致用作比较器的2安培电流持续切换。 看看前两个放大器中是否有一个发生振荡。 也许您可以尝试在555计时器的功率和8544之间放置一个1k 欧姆的电阻器。 555计时器消耗的功率要高得多、因此请将555计时器直接连接到电池、然后通过1k 电阻将8544电源引脚连接到555计时器电源引脚。 如果有东西从一个电路跳到另一个电路、则应将两个电路板去耦。 您可能还需要在放大器输出和555计时器之间放置一个10k 电阻器。 假设您使用两个计时器,并且没有将两个放大器输出连接在一起。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Chuck Sins ]听起来像第二个放大器的输出在振荡、导致用作比较器的2安培电流持续切换。 看看前两个放大器中是否有一个发生振荡。 也许您可以尝试在555计时器的功率和8544之间放置一个1k 欧姆的电阻器。 555计时器消耗的功率要高得多、因此请将555计时器直接连接到电池、然后通过1k 电阻将8544电源引脚连接到555计时器电源引脚。 如果有东西从一个电路跳到另一个电路、则应将两个电路板去耦。 您可能还需要在放大器输出和555计时器之间放置一个10k 电阻器。 假设您使用两个计时器,并且没有将两个放大器输出连接在一起。

    [/报价]

    是的、根据示波器的外观、第2个放大器振荡、导致比较器切换。  它通常会在555计时器输出开启的5秒内振荡、并重新触发计时器... 有时、放大器会稳定下来、但随后会再次因我在示波器上看到的555放电而振荡。  是否有方法可以在电路板或我的电路上纠正此问题? 是否存在第二个放大器增益过大的情况?

    我尝试使用第二个运算放大器输出、高比较器和低比较器信号来触发计时器... 结果相同。  我只使用一个计时器、没有两个比较器信号进入该计时器。

    我尝试去耦但没有成功。

    还有其他建议吗?