This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/THS4551:将模型导入 LTSPICE

Guru**** 2693365 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMH6550, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/754336/tina-spice-ths4551-importing-model-to-ltspice

器件型号:THS4551
主题中讨论的其他器件:TINA-TILMH6550

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!  

我有一个电路要用 TI 参数替换某些运算放大器。 我已经在 LTSPICE 中对整个电路进行了仿真、但无法使导入的 OP-AMP 在仿真中正常工作。 我明白了  

错误:节点 U1:I0:I0:I19:1:102悬空并连接到电流源 G:U1:I0:I0:I19:1:RA
错误:节点 U1:I0:I0:I19:1:302悬空并连接到电流源 G:U1:I0:I0:I19:1:RC
错误:节点 U1:I0:I0:I21:1:102悬空并连接到电流源 G:U1:I0:I0:I21:1:RA
错误:节点 U1:I0:I0:I32:NET8悬空并连接到电流源 G:U1:I0:I0:I32:RCMFBAVG1

我尝试保存模型、如所示  

www.youtube.com/watch

但运气不好。  

我以前用 lmh6550做过这件事、它模拟不出问题。 但是、当我在文本编辑器中检查它们时、文件的结构不同。 看到两个文件都受到攻击。  

e2e.ti.com/.../LMH6550MOD.txt (最初是.mod 文件、更改为 txt 以进行上传)

e2e.ti.com/.../THS4551.lib

是否有方法可以导入/转换 THS4551模型? 或者我只是导入错误吗?

此致、  

Marko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marko、

    基本上您只需在 TINA-TI 中选择器件、打开其宏文件并将其保存为通用的“.CIR”文件。

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我链接的视频中显示了您的建议。 如果我这么做、我会得到与.lib 相同的文件、只是扩展名不同、我会得到相同的错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marko、

    我也会得到这个错误、我将通知模型组。 同时、您可以始终使用 TINA-TI。

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否解决了您的问题? 您是否能够使用 TINA-TI 来仿真您的电路? 我注意到你在斯洛文尼亚,我的母亲来自 Polhov Gradec。 我是 Veseli!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Živjo!

    我尝试使用 Tina、但这非常麻烦。

    因此我尝试修复了该模型。 在模型中的某些节点之间添加了一些大值电阻器、从而消除了浮点误差。 而有些电压源的未定义值是一个问题、因此(假设)它们被设置为0V。  

    然后该模型在 LTSPICE 中运行、但它确实很挑剔。 它会在现在和之后产生奇怪的结果。例如 如果我添加了1个电阻器或更改了电容器的值、则仿真将不会开始。 或者 、当电源电压为+3.3V 时、运算放大器的输出将达到+5mV (是 Mega)及以上。 我再看一下这个模型、还有一些子电路被定义了(但形成了我可以告诉的)、这些子电路从未在模型中使用过、这是很奇怪的。

    我放弃了这个芯片、因为我浪费了足够的时间、并使用了 AnalogDevices 这种芯片。  

    此致、  

    Marko