This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2374:输出突然增加

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2374

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/756004/opa2374-the-output-increase-suddenly

器件型号:OPA2374

你(们)好

  我的客户在功率模式下使用 OPA2374进行 PFC 电流感应。 当 PFC MOSFET Q7-1关闭时、Opa2374的输出会突然增加、这种情况并非正常。 下面是原理图和测试波形。 请 提供一些建议。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aggri、

    C40看起来很奇怪! 拆下它并将一个10p 电容器与 R51并联。 如果低通滤波效应太小、请增大此电容器和 C39、但使两个电容器保持相同。 否则、该差分放大器的共模抑制将降低。

    请注意、OPA2374的共模输入电压范围仅比 GND 低0.2V。 如果您违反此规范、OPA2374将停止正常工作。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai
    感谢您的评论、我们将尝试。 我们稍后将向您更新结果。