This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC272:TLC272CDG4能否在-20°C 的温度下正常工作?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC272

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/722480/tlc272-can-tlc272cdg4-work-normally-on--20-c

器件型号:TLC272
主题中讨论的其他器件:TLC277

大家好、

TLC272CDG4能否在-20°C 的温度下正常工作?  

在  -20°C 的温度下工作时、是否会出现相同的问题、例如 Amp Param?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eggsy、您好!

    "CD"型号未指定-20°C 的温度范围 您应采用"ID"版本。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!

    Kai 正确。 查看第2页顶部的"可用选项"表和数据表第4页底部的"建议运行条件"表。 当器件型号具有"I"后缀时、指定器件在-40°C 至85°C 的温度范围内工作。 例如 、TLC277ID 的额定工作温度范围为-40°C 至85°C。

    您还可以从第36页开始查看"封装选项附录"以了解详情。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    如果我选择 TLC272ID、它在-20°C 的温度下工作时是否会出现相同的问题?
    在-20°C 或25°C 下工作时、安培参数有何不同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eggsy、您好!

    TLC272有什么问题?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!

    您不能使用低至-20C 的"C"版本、因为它未指定在低至该温度下运行。 如果器件预计在低至-20°C 的温度下运行、则必须使用"i"版本。

    数据表中指定了许多不同的参数。 查看标有 TA 的器件"I"版本列、并将其与器件的"C"版本进行比较。

    谢谢、

    Tim Claycomb