This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904-Q1:SGM321YC5和 SGM8710的替代产品

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV313-Q1, TLV3011, TLV3012-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/737093/lm2904-q1-replacement-for-sgm321yc5-and-sgm8710

器件型号:LM2904-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV313-Q1TLV3011TLV3012-Q1

大家好、

您能否帮助检查我们是否有符合汽车标准的运算放大器来替代 SGM321YC5和 SGM8710? 更好的 P2P 解决方案。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frery、

    要替换 SGM321YC5、我将使用 TLV313-Q1。 它具有相同的电源范围和类似的规格、并且引脚对引脚兼容。

    对于 SGM8710、我已将您的问题转给负责比较器的合适团队。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Paul

    铁氧、
    TLV3011与 SOT23-6封装中的 SGM8710引脚和功能兼容。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Paul。

    你好、Chuck、

    我们是否有 AEC-Q100版本的 TLV3011?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、只有推挽式版本、tlv3012-Q1符合汽车标准。  应用确实需要开漏输出的电平转换功能、还是将两个开漏输出一起 ORing? 如果没有、他们可能会使用推挽版本。

    卡盘