This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:查询电阻器的值

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/720398/ina240-q1-query-the-value-of-the-resistor

器件型号:INA240-Q1
主题中讨论的其他器件:INA240

尊敬的团队:

最近、我的客户考虑使用 INA240。  数据表中有一个参考设计、如下所示、他希望知道图中的电阻值是多少。

请帮您回答。

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sherry、

    感谢您深入了解该论坛。 我假设他询问的是 REF1和 REF2电阻器。 这些是50k。 其他电阻器将取决于增益。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    INA240有4个可用增益、您能告诉我每个增益的电阻值吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sherry、

    我假设您的客户希望了解这一点、因为他们可能对输入滤波器如何影响增益感兴趣。 该器件具有两个增益级。 第一个增益级的增益为20。 为此、输入电阻为25k、而输入和第一级输出之间的电阻为500k。

    如果它们仍然需要第二级的其他电阻、我们需要知道原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    请告诉我电阻比?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sherry、

    第二级的比率为1、2.5、5和10。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    您不是第一个提出此问题的人、也不是最后一个:

    e2e.ti.com/.../636656

    我不理解为什么不将这些信息放入数据表中。 每个想要使用此芯片的工程师都需要知道这些电阻值。 这很烦人。

    Kai