This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV522:CMRR 的分布数据

Guru**** 2766345 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV522

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/737040/tlv522-distribution-data-for-cmrr

器件型号:TLV522

尊敬的专家:

我的客户希望了解有关 TLV522的 CMRR 和 PSRR 分布。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

(1)典型数据(PSRR 109dB 和 CMRR 90dB)涵盖一个标准差值、对吗?

(2)最小数据(CMRR 62dB)涵盖三个标准差值、对吗?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    TI 标准是典型值为一西格玛、限值为三西格玛。

    实际分发被视为专有信息、需要保密协议才能披露。

    这些限值经过测试、因此不应存在任何大于限值的器件。

    这些是美国国家半导体日发布的器件、美国国家半导体具有不同的 Σ 限制。 我正在进行双重检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    新一山
    CMRR 和 PSRR 的典型值不是您建议的1标准偏差。 它们实际上是分布的平均值。 1标准差通常用于纯偏移测量、因为平均值通常为零、不会提供太多意义。 在大多数其他测量中、均值用作典型值。 我们设置限制的方式是保密的、但我可以告诉您、CMRR 和 PSRR 的最小限制大于3 sigma。 由于某些器件具有出色的 PSRR 和 CMRR、因此其扩展性非常高、但我们保证它们不会收到任何低于最小值的器件。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul 和 Chuck、您好!

    感谢你的答复。

    实际上、客户希望获得 CMRR 和 PSRR 的分布、但我认为这很难。

    相反、您能否告知一个 sigma、然后他可以估算。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一