This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH7322:端接电压 VT

Guru**** 2511775 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/735619/lmh7322-termination-voltage-vt

器件型号:LMH7322
主题中讨论的其他器件:LM7321

您好!

我们的客户将使用运算放大器作为 VT 缓冲器。

您是否有任何推荐用于缓冲器的运算放大器?

他们正在寻找小型封装的运算放大器(小于3mm x 3mm)。

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Naoki、

    对于运算放大器而言、所涉及的电流可能太大-尤其是无法将热量散发出去的"小"电流。

    使用小型 LDO 可能更好。

    它们的电源电压、VT 电压和计划的下拉电阻值是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul、

    感谢你的答复。

    客户的配置如下。
    VCCO = 5V
    VT = 3V
    RT = 50欧姆

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul、

    是否有任何更新?

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul、

    是否有任何更新?
    是否最好咨询电源管理论坛?

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naioki、

    在所示的条件下、3V 电源需要提供28mA (10mA + 18mA)电流。

    假设电源为5V、则功率可能足够低、足以使用运算放大器。 2V*28mA=56mW 的运算放大器功耗。

    使用运算放大器的问题在于、它需要直接驱动旁路电容器、因此需要一个专为驱动大电容负载而设计的运算放大器。

    我推荐 LM7321,它专为高负载电流和驱动大容性负载而设计。 总功率(负载功率加上放大器静态电流)为56mw+8.5mW=65mW。 在环境温度范围内、最坏情况下的封装热阻为325C/W、65mW*325C/W = 21°C 上升。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul、

    感谢你的建议。
    我建议客户使用 LM7321。

    谢谢、
    Naoki Aoyama