https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/755270/ina233-ina233
器件型号:INA233我们将在 设计中使用 INA233进行评估。
设计参数:
a)最大 预期电流= 98.3mA。 因此、CURRENT_LSB = 3.00 E-06
b) VBUS 电压= 5V +/- 10%
c)高侧分流电阻= 100m Ω、0.1%
d)因此、CAL = 17066 => Hex = 42AA
问题:
1) 1) Resnse 电阻器和 CAL 值是否正常? 是否有关于 Rsense 电阻器值的建议?
2) X = 1/ m * (Y * 10-R - b)。 y =从器件接收到的2字节、二进制补码整数。 我们是否需要转换从器件接收的二进制补码整数、同时替换 X = 1/ m * (Y * 10-R - b)中的值? 您能详细说明一下吗?