This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233:INA233

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/755270/ina233-ina233

器件型号:INA233

我们将在 设计中使用 INA233进行评估。


设计参数:

a)最大 预期电流= 98.3mA。 因此、CURRENT_LSB = 3.00 E-06

b) VBUS 电压= 5V +/- 10%

c)高侧分流电阻= 100m Ω、0.1%

d)因此、CAL = 17066 => Hex = 42AA

问题:
1) 1) Resnse 电阻器和 CAL 值是否正常? 是否有关于 Rsense 电阻器值的建议?

2) X = 1/ m * (Y * 10-R - b)。 y =从器件接收到的2字节、二进制补码整数。 我们是否需要转换从器件接收的二进制补码整数、同时替换 X = 1/ m * (Y * 10-R - b)中的值? 您能详细说明一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sadashiva、

    感谢您来到论坛并提出您的问题。 我们希望能够很好地解决这些问题。

    为了解决您的第一个问题、您的 CAL 值似乎存在错误。 如果我根据数据表中的公式1计算 CAL、那么我得到17066.66、该值大约为17067 (0x42AB)。

    除此之外,该校准值可能还不错,但您可以牺牲一些功率耗散并增加分流电阻器,以便读取的分流电压可高达器件的满量程+-81.9175mV。 现在、VSHUNT = 9.83mV、这是您的最高预期电流。 增大分流电阻器会降低感应所需最小电流上的误差、并提高信噪比、但总的来说、这些只是一般准则。 我不知道您的系统的真正用途。

    对于问题2、在 PMBus 中使用这些系数的操作是 PMBus 电源管理协议 www.pmbus.org/.../CurrentSpecifications 的一部分。 这可以为您提供大量详细信息、但基本上您正确的做法是、在实际计算数据表中的公式3之前、您需要将 Y 字节数据转换为十进制整数。 请注意、此通信协议是可选的、您可以通过 I2C 协议读取寄存器、而更简单的是将这些值乘以 LSB 即可获得实际值。

    希望这对您有所帮助、如果您需要更多信息、请将其发布回来。

    此致、
    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Peter 的详细信息。

     在我之前的计算中、我得到的 CAL 值为42AA。 如您所述、42AB 是正确的。 我使用 MS Excel 进行计算。 MS Excel 将17066.66截断为17066。 这是 CAL 值为42AA 的原因:)