This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV358A:开环增益与频率间的关系

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358A, LM358-N, LMV358A, LMV358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/737144/lmv358a-open-loop-gain-vs-frequency

器件型号:LM358A
主题中讨论的其他器件: LM358-NLMV358

您是否有开环增益与频率间的关系图?

我没有在数据表中对此表示理解。

合适的器件型号:LM358A

此致、

Y. Hirata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yoshihiro:

    请查看 LM358-N 的数据表 图5显示了开环频率响应。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshihiro San、

    为了澄清 您希望 LMV358A 或 LM358A 提供此信息吗? 如果您希望使用 LMV358A、可以在图4的数据表中找到相关信息。  

    对于 LM358A、我附上了我们在实验室中获取的一些样本数据。 Kai 也是正确的、您可以查看 LM358-N

     e2e.ti.com/.../LM358_5F00_Gain_5F00_dB.xlsx

    e2e.ti.com/.../LM358_5F00_Phase.xlsx

    最棒的

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Goedeke-San、

    感谢您的快速响应。
    很抱歉、我在标题器件上出错了。
    LM358A 正确。
    LMV358错误。

    我向我的客户发送这些数据、并确认他们的问题已得到解决。

    此致、
    Y. Hirata