This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR105:焊盘连接

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/736358/xtr105-pad-connections

器件型号:XTR105

大家好、

对于 XTR105-DIE (参考数据表第3页 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/xtr105-die.pdf),它将焊盘编号3、4、5和6显示为“RG”。

对于 XTR105器件(参考数据表第2页 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/xtr105.pdf),不提供上述焊盘编号的说明。

 

问题:电极3和4是内部连接还是单独连接?

“RG”代表什么,3、4、5和6都具有相同的“RG”描述?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel

    RG 是增益电阻器。 请参阅 XTR105数据表第2页上的功能方框图。
    芯片焊盘名称有点令人困惑、但它们的位置应尽可能靠近它们将连接到的引线框引脚。 焊盘3和4与引线框上的引脚3接合、焊盘4和5与引脚4接合。

    此致
    Dennis


    如果您的问题已得到解答、请单击绿色的"此已解决的我的问题"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您意识到您没有回答这个问题?

    问题是"焊盘3和4是否在内部连接在一起?"。

    我猜不是。 一个可能连接到 RLIN 电阻器、另一个连接到运算放大器的负输入端。

    您是否想对此问题提供解答?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wolf

    正确、它们未连接在一起。 它们的连接方式如第2页的功能方框图所示

    此致
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我们再试一次。
    第2页的功能方框图未显示芯片(3或4)的哪个焊盘连接到 RLIN、哪个焊盘连接到运算放大器。
    我能否得到这个问题的响应式答案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wolf

    我看到我的原始答案中有一个拼写错误;焊盘3和4连接到引脚3 ...这些是连接到 Rlin 的焊盘。
    焊盘5和6连接到引线框上的引脚4、并提供到下部放大器反相输入的连接。

    此致
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到另一个问题...方框图中的引脚3和4是复用的、因此焊盘5和6转到 Rlin。

    此致
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请回答以下7个问题。 问题与 XTR105-DIE 的焊盘3、4、5、6有关。 请参阅采用双列直插式封装的 XTR105原理图、但忽略双列直插式封装的引脚编号。 我需要连接到裸片的焊盘。

    1、焊盘3和4是否在内部连接在一起?

    2.焊盘5和6是否在内部连接在一起?

    3、哪个焊盘连接到电阻器 RLIN 的左侧?

    4. 哪个焊垫 被 /被连接至左顶运算放大器的负输入(-)?

        µA 哪个焊盘连接到100 μ A 电流源的底部?

    6. 哪个 焊盘 连接到 左下方运算放大器的负输入端(-)?

    7.请提供一个清晰的原理图来显示内部电路和到芯片 XTR105-DIE 焊盘的连接、与所示封装器件 XTR105的原理图和连接相似。

    我们获得这些信息非常重要。

    谢谢、

    Wolf Landmann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wolf

    我将尽可能多地回答

    1、焊盘3和4是否在内部连接在一起?
    否、它们是力和感应连接:
    芯片焊盘3 = Rg -力
    芯片焊盘4 = Rg -感测

    2.焊盘5和6是否在内部连接在一起?
    否、它们是力和感应连接:
    芯片焊盘5 = Rg +力
    芯片焊盘6 = Rg + SENSE

    至于您的其他问题、芯片电路以及强制和感应电路的详细原理图属于 TI 专有信息的范围、不可透露。

    此致
    Dennis