This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 交流 OP 测量电流

Guru**** 2912060 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV425, AMC1300, INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/754443/ac-op-measure-current

主题中讨论的其他器件:INA138INA139INA169INA168DRV425AMC1300INA190

尊敬的所有专家:

             我们是否有能够检测电流的交流运算?

             此规格如下:AC90V~125V

                            电流15A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dustin、您好!  

    感谢您考虑使用德州仪器。  您需要测量的最小电流电平是多少?交流信号的频率是多少?  您可以在 此处所述的实现中使用 INA138、INA139、INA168或 INA169。  或者、您可以考虑使用 DRV425、如本 技术手册中所述。  最后、您可能需要考虑一些隔离放大 器、如 AMC1300、可在此处找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:
    最小电流电平为10mA
    频率为50Hz/60Hz
    你有最好的建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dustin、您好!

    我似乎已经误解了原始帖子的交流方面、我假设您的信号在-125V 和125V 之间摆动、而不是在95V 和125V 之间。 实际上、如果共模摆动到零以下、我在上面推荐的大多数器件将不能为您工作、或者至少没有一些支持电路也不能工作。 您仍然能够使用我上面提到的 DRV425。 然而、测量低至10mA 将是一项挑战。 或者、我认为您应该使用次级偏置电流互感器、使其电压处于典型电流分流监控器共模电压范围内。 在次级侧、我将使用 INA190、因为其输入失调电压和输入偏置电流较低、并且可提供最大的测量范围。