This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA860:控制环路放大器

Guru**** 2822035 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/736853/opa860-control-loop-amplifier

器件型号:OPA860

我不太了解 使用两个 OPA860s 的控制环路放大器、如数据表的图55所示。 有人能用真实的示例和价值观来解释吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mazdak、

    控制环路放大器运行在数据表的第19页上提供。 请告诉我们这是否有助于更好地理解 OPA860:控制环路运行。

    此致、
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mazdak、

    此应用手册在第15页 www.ti.com/.../sboa047.pdf中对该电路进行了更详细的说明。 在可能的实际情况示例中使用给定的值、假设您希望任何负载电流波形的电源轨设置为精确的 Vref。 通过将 Vout 连接回 Vin、您可以将 Vout 用作该电源轨。 如果电源轨由于任何原因上升、反馈环路会尝试降低电压、反之亦然。 在频率低于1/(2 π*10p*33欧姆)时,它的作用就像积分器一样,在频率高于此值时,反馈是成比例的,用于 PI 控制。

    此致、

    肖恩