This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6212:THS6212的用例

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: THS6212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/721389/ths6212-usecase-of-ths6212

器件型号:THS6212

您好!

我想确认 THS6212是否可以用作两个通用运算放大器。

根据 THS6212数据表的标题、有"差分"的描述。

但是、当我查看 THS6212的功能图时、输出似乎未配置为全差动放大器。

因此、用户似乎也可以将该器件用作两个单端输出运算放大器。

由于数据表中没有关于单端用例的说明、您能否确认用户是否也可以将此器件用作两个单端输出运算放大器?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryuichi、

    THS6212不能用作两个通用运算放大器。 放大器内核具有链接的共模控制电路、如果您尝试将它们用作单个放大器、则会导致各种不必要的行为。 感谢您指出这一点并不清楚。