This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请告诉我有关 ISO224的更多信息!

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO124, ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/721756/tell-me-more-about-the-iso224

器件型号:ISO124
主题中讨论的其他器件: ISO224

您好!

我还对今年将发布的较小 IC 感兴趣。 我使用的是 ISO124、如果我能找到另一个更小且执行相同任务的 IC、那将会非常好。 您也可以向我发送该部件的信息吗?  

谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Hossein,

    新器件是 ISO224、请查看初步数据表。