请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO124 主题中讨论的其他器件: ISO224
您好!
我还对今年将发布的较小 IC 感兴趣。 我使用的是 ISO124、如果我能找到另一个更小且执行相同任务的 IC、那将会非常好。 您也可以向我发送该部件的信息吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.