This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233:图43。 《典型高侧感测电路配置》、INA233

Guru**** 2532430 points
Other Parts Discussed in Thread: INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/736944/ina233-figure-43-typical-high-side-sensing-circuit-configuration-ina233

器件型号:INA233

大家好

如果我们问 INA233、您会介意吗?

"图43。 典型的高侧感测电路配置、INA233" 、Vbus 连接到 IN-。
在高侧感应的情况下、VBUS 应该连接到 IN-?
我们无法找到 VBUS 连接到 IN-的原因。
请告诉我们。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka、您好!

    感谢您关注我们的 INA233。 您会感到困惑。 这是我们图表中的错误。 感谢您让我们意识到这一点。 理想情况下、Vbus 应连接到 IN+。 但是、由于 rshunt 通常相当小、因此您可以连接到 IN-、因为您的分流器或感应电阻器上通常存在相对较小的压降。 但是、这会使您的总线和功率测量精度降低。