This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:输出电容器的选择。

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903, LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/754475/lm393-selection-of-output-capacitor

器件型号:LM393
主题中讨论的其他器件:LM2903、

你(们)好。

感谢您的一贯支持。

我们希望更改输出电容器、使其具有更大的电容。

如果我们更改它、会出现什么问题?

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kengo、

    您计划使用什么电容?

    比较器输出端的电容不是一个好主意、因为每次输出切换为低电平、电容都会快速放电、并且巨大的短路电流将流入比较器的输出端。 这可能会损坏 LM2903并降低计时性能。

    您图片中的 CL 不是 TI 建议在该处连接的组件。 正好相反! CL 表示高度不希望出现的负载或杂散电容、应将其保持在尽可能低的最小值。

    如果时序性能与您无关、并且您需要电容用于不同的用途、请尝试通过小电阻限制进入比较器输出的放电电流。 数据表显示 LM2903的输出电流不得超过20mA。 但请记住、该电阻器和上拉电阻器将形成一个分压器、该分压器不允许输出电压(在电容器上)完全降至0V。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    正如 Kai 所说、我们不建议在输出端添加电容器。

    通常、这些电容器被添加到输出中以"过滤""噪声"输出。 这不是使用比较器的正确方法。 应通过使用迟滞(正反馈)或滤除输入信号来控制噪声。

    大电容器会使输出波形失真。 它可以大幅增加 LM393等集电极开路输出器件上输出波形的上升时间。 如果电容足够大、它可以创建伪线性输出、从而允许输入浮动到预期逻辑电平之间的电压。

    如 需更多信息、请参阅 TI 高精度实验室-运算放大器:比较器应用。

    您为什么要添加更多电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai、Paul。

    感谢您的善意回复。

    我知道您不建议添加电容器。

    但是、我们需要消除上拉电源线的噪声。

    我们的电路是波纹波。

    V:24V

    上拉:6kΩ Ω

    R:5.1kΩ Ω

    C:0.1 μ F

    你怎么看?

    我应该在输出端放置一个电阻器来限制电流吗?

    此致。

    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kengo、

    是否要驱动 LED? 在本例中、我认为不需要电容。 LED 电流受到适当限制、并通过这种方式得到良好的电源噪声保护。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai。

    很抱歉、我的信息缺失。
    我们将使用光耦合器。
    24V 电源可能会隐藏噪声。

    此致。
    Kengo。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kengo、

    您可以在 LM2903的输出中插入一个100R 电阻器。

    一种更好的方法是对24V 电源电压本身进行滤波。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai。

    感谢您的回答。
    我明白了。

    此致。
    Kengo。