请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMV612 主题中讨论的其他器件: LMV932、 LMV932-N
您好!
我们正在寻找电路板中当前使用的 LMV932MA/NOPB 的替代方案。 通过查看数据表、我们发现 LMV612完全相同、我想知道二者之间的区别是什么。
LMV612是 LMV932的安全替代器件、还是需要小心谨慎?
非常感谢
此致
Enrico
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.