This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV612:LMV612和 LMV932之间的区别是什么

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV612, LMV932-N
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/736585/lmv612-what-is-the-difference-between-lmv612-and-lmv932

器件型号:LMV612
主题中讨论的其他器件: LMV932LMV932-N

您好!

我们正在寻找电路板中当前使用的 LMV932MA/NOPB 的替代方案。 通过查看数据表、我们发现 LMV612完全相同、我想知道二者之间的区别是什么。

LMV612是 LMV932的安全替代器件、还是需要小心谨慎?

非常感谢

此致

Enrico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Enrico、

    在输入失调电压、输入偏置电流和输入失调电流方面、您可以在 LMV932-N 的数据表中找到更多的最大规格、例如、由于此原因、LMV932-N 的成本高于 LMV612。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    是的、你是对的。 我注意到、在932的数据表中指定了最大额定值、而在612中没有指定。 从技术角度来看、我们是否会谈论相同的器件(相同的设计和生产)、但932的质量更高、性能有保证?

    Enrico
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Enrico、

    我只是想向 Kai 的响应添加一点内容。

    如前所述、器件之间的主要区别在于最大规格之间的差异。 换言之、LMV932-N 将提供更好的定义范围的性能、您将更好地了解该器件在更宽的设置范围内的性能、并更有信心。 932将被测试到比612更高的标准。 这将回答您最初提出的第一个问题。

    关于您原来的第二个问题、"LMV612是 LMV932的安全替代产品、还是我们需要注意某些事项?" 答案取决于您愿意承受的风险。 从数据表中可以看出、这些器件非常相似。 因此、真正的问题是、您是否需要对932的性能进行额外的保证、或者您是否愿意以更低的成本对某些性能进行风险?

    我希望这澄清了一些疑虑,并帮助您作出明智的决定。

    Daniel