This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA170:OPA170

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/752968/opa170-opa170

器件型号:OPA170

尊敬的先生/女士:

我正在使用 OPA170运算放大器、到目前为止、我已经损坏了其中的5个。 他们一开始就工作、然后就不工作了、电源电压下降了、我发现电源端子(V+和 V-) 由于某种原因与接地短路。 我想知道为什么实际情况如此? 我为其提供8mA 和15V 电源电流、那么它有什么问题?

期待收到您的回复

谢谢你  

Khadija  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Khadija、

    我看到您有+15V 和-15V 电源。 8mA 基准有点不清楚。 正常应用电流消耗是否为8mA?
    我的第一轮问题是:
    1) 1)是否有任何输入引脚(或输出)引脚直接连接到电路板接地?
    2) 2)在运行或上电(或断电)期间是否会出现此问题?
    3) 3)电源在上电或断电期间过冲15V 还是变为反极性电压?
    4) 4)是否遵循了安全 ESD 程序?
    5) 5) OPA170在运行时是否变热?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Khadija、

    您是否找到了问题的根源? 如果不是、请回答我提出的部分或全部问题、以便更好地了解情况。