Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LAUNCHXL-F28027, LM317L
主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 LAUNCHXL-F28027、 LM317L
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
尊敬的论坛参与者:
我正在为并网逆变器设计电压测量电路。 具体而言、我正在使用测量电路来测量线对线(VLL)电网电压并调整要馈入 MCU 的信号。 我的测量电路的输出应在0 - 3.3VDC 的范围内、以涵盖 MCU ADC 的所有范围。 我使用的电路如下所示:
在下图中、您可以看到一个"参考信号"、即 从 差分探针获取的 VLL、其输出为黄色和绿色。 绿色信号馈入 MCU 引脚。
我在 MCU 中采样20kHz 的信号(由 PWM 触发)。 在首次测试时、我将在 Launchpad LAUNCHXL-F28027中使用通道 ADCINA2。 问题是、当我在调试模式下观察 MCU 上的信号时、该信号只是噪声、我无法将其用于控制目的、正如您在下面的想像中看到的那样。
我认为这可能有两个问题:
1、 整个电路为输出端提供了很多噪声、其中大部分噪声由我的 ADC 采样。
通过阅读 SAR ADC 输入驱动器设计、我找到了"电荷桶滤波器"。 我了解到、如果没有这个电路、ADC 的 S&H 之前的信号相对于原始输入信号可能会失真。
我想问你们中的任何一个问题是造成这种行为的原因吗? 或者还有另一个我不考虑的因素、我应该知道吗?
感谢您的支持和帮助。