This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199:零电流条件(与 INA181相比)

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA181, INA199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/755151/ina199-zero-current-condition-compared-to-ina181

器件型号:INA199
主题中讨论的其他器件:INA181

我最初在其中一个设计中指定了 INA181电流感应放大器用于电流测量。 但是、数据表似乎表明、由于放大器输入端的共模电压不为零、零电流条件会在输出端产生偏移电压。

 

根据我的理解、INA199不会出现这个问题、并且无论共模电压如何、都会产生相同的输出。

 

您是否能够确认这一点? 谢谢!

谢谢、

Brian Angiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    INA181和 INA199都将具有偏移。  如果您知道系统中的其他参数、则可以计算最坏情况。  例如系统的共模电压。  INA181是一个额定电压为12V VCM 和0V VCM 的 VOS。  而 INA199的 VOS 规定为12V VCM。  另请注意、如果您要将基准引脚连接到 GND、则需要注意、这些器件上的 GND 摆幅受限。