This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6739:LMH6739输出 R 值

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6739

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/717859/lmh6739-lmh6739-output-r-value

器件型号:LMH6739

您好、先生、

正如我知道的、RGB 输出需要 串联75欧姆的电阻器件 、

为什么 TI 数据表图28是51欧姆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    图28与驱动75R 负载无关。 它仅讨论了如何由 LMH6739驱动容性负载(CL)而不会导致运算放大器振荡。 这只能通过插入一个"隔离"电阻器来实现、这里称为"ROUT"。

    数据表的图28必须与图8一起查看、图8显示了各种容性负载的推荐 Rout:

    例如:如果 LMH6739输出端的容性负载为47pF、建议使用 Rout=24R。

    为什么 Rout 会带来这一切麻烦?

    将容性负载直接连接到运算放大器的输出会在反馈环路中引入危险的相位滞后、这可能会削弱相位裕度、从而使运算放大器变得不稳定并发生振荡。 ROUT 将电容负载与反馈环路"隔离"、并确保稳定性。

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、

    Kai 正确。 这个数字是不相关的。 请参阅 LMH6739性能特性、以在增益=+2V/V 时驱动150 Ω 负载、因为这是用于75 Ω 阻抗匹配的线路 RGB 线路驱动的特性。

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们的客户遇到输出电平问题、
    RGB 输入为0.7V、但输出变为0.5V 电平。
    因此、我们将在新的问题上检查该问题。
    感谢您的解释。

    Hugo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的回复。

    在 LMH6739图9中、显示了 Rout 与容性负载之间的关系、但连接了不同的 VGA 电缆、这意味着具有不同的端接负载和容性负载。 在我们的系统设计中,我们使用 LMH6739作为投影仪 VGA 输出端口上的 VGA 信号缓冲器。 ~33Ω 我们在 LMH6739输出端设计了介于20 μ s 之间的 Rout 值、则在分别连接标准(例如:75Ω μ s)或较长 VGA 电缆时、它是否会导致信号反射以及 VGA 输出图像(例如:图像相位噪声)上的任何质量问题。 请帮助建议如何选择正确的 Rout 值以满足所有这些情形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、廖先生、

    如果使用75R 电缆将75R 负载连接到 LMH6739的输出、则必须选择75R 的输出电阻。 如果您有50R 负载、则必须采用50R 电缆和50R 的输出电阻。

    电缆必须始终以其特性阻抗端接、以防止不正确的操作。 因此、50R 电缆两端需要50R 阻抗、75R 电缆需要75R 阻抗。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    [电缆必须始终以其特性阻抗端接、以防止不正确的操作。 因此、50R 电缆两端需要50R 阻抗、75R 电缆需要75R 阻抗。]

    -->这让我感到困惑,因为在你之前的答复中,我们应该参考图 28来设计具有不同容性负载的相关 Rout 值。 但是、在实际应用中、我们永远不会知道终端用户将连接哪种电缆(50R/75R)和电容负载、对吧?

    肯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在实际应用中、您需要指定应使用的电缆类型和端接电阻器的值。 这是典型的阻抗匹配电路。 如果 Rout=Rcable=Rload、则不会出现反射和电容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、廖先生、

    有两种情况:

    1.要驱动的器件的输入阻抗高欧姆。 在这种情况下,必须考虑图8和图9。 这些数据对于 Rload = 1k 有效。 在这种情况下、负载电容发挥着巨大的作用。 因此、如果您要将1M //10p (1:1)示波器探头连接到输出端、则应根据图9选择50R 的输出电阻。 为了能够将各种高达120p 的负载电容连接到输出端、应根据9选择75R 的输出电阻。

    2.另一方面、如果要驱动的器件的输入阻抗为低欧姆、则这通常是50R 输入或75R 输入。 在这种情况下、物理特性会发生变化、您必须使用"特性阻抗匹配"技术来确保正常运行。 如果您使用50R 或75R 电缆、则电缆电容不再起作用。 这意味着50R 输入需要50R 电缆和50R 输出电阻。 或者、如果您必须驱动75R 输入、这意味着75R 输入需要75R 电缆和75R 输出电阻。

    不能通过75R 输出电阻驱动50R 输入、反之亦然、也不能通过50R 输出电阻驱动75R 输入。 但您可以提供两个输出、一个具有50R 输出电阻、另一个具有75R 输出电阻。 对于50R 输出、您可以连接50R 电缆和50R 输入;对于75R 输出、您可以连接75R 电缆和75R 输入。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Kai:

    感谢您的回复。

    根据您的详细说明、我们的应用与情形2 (驱动低输入阻抗)更加相似。

    这里是我们的测试条件和问题:

    **测试条件**

    (1)。 图形发生器:Quantum 804B

    (2)。 VGA 输入定时:1920x1200-60Hz (RB)

    (3)。 VGA 输入模式:交叉测试模式具有一个像素宽的白色细节、用于观察 VGA 瞬态响应。

    (4)。 1.8M VGA 电缆特性阻抗:75欧姆

    (5)。 测试夹具:R/G/B 信号、75R 至 GND。

    **测试结果**

    (1)。 在图 1,如果我们直接在主板侧放置 R、LOAD (75R)端子电阻器,则在投影仪的 VGA 输出端口上测量的 R/G/B 信号的输出幅值很好(Vout=1/2*Vin)。

    (2)。 在图2中,如果我们通过1.8m VGA 电缆将投影仪的 VGA-OUT 端口连接到测试夹具,则测试夹具上测量的 R/G/B 信号的输出幅值:高频*A 的幅值不足够(Vout<1/2*Vin),但低频*A 的幅值不存在此问题。

    此外,如果我们将 VGA 输入时序减少到640x480-60Hz,则在测试夹具上测量的 R/G/B 信号的输出振幅:高频和低频* 也不会出现振幅问题。

    注:

    a:下面显示了交叉测试模式的测量波形、其中包括两部分频率(高频:2.5MHz;低频:1kHz)。

      

    已询问此问题并将其发布在以下链接中: http://e2e.ti.com/support/amplifiers/high_speed_amplifiers/f/10/p/720761/2658805#2658805

    我们已尝试根据您的建议,从 LMH6739输入和输出路径上的 R/G/B 信号迹线中移除所有铁氧体磁珠、保护二极管和滤波电容,但没有任何帮助。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、廖先生、

    那么电缆肯定会出现问题、对吧?

    您将信号连接到 VGA 连接器的哪个针脚?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    是的、我们尝试使用其他1.8M VGA 电缆、但获得相同的测试结果。

    我们通过 VGA 电缆将 R、G、B、H、V 信号连接到测试夹具、测试夹具上有端子电阻器。 [R、G、B 信号:75R 至 GND 和 H、V 信号:2.2K 至 GND]。

     

    [8/22:我们已尝试按照您的建议,从  LMH6739 输入和输出路径上的 R/G/B 信号布线中移除所有铁氧体磁珠、保护二极管和滤波电容,但没有帮助。]

    -->更新:要从 LMH6739的 R/G/B 输出路径中移除保护二极管和滤波器电容器,它可以提高在测试骤降上测量的 R/G/B 信号的振幅(提高20~30mV),但仍然不好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    e2e.ti.com/.../720761

    Kai