This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6702:Theta-jc 值

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/733478/lmh6702-theta-jc-value

器件型号:LMH6702

数据表列出了8引线 CDIP 封装的35°C/W。 这是顶部外壳还是底部外壳? 我怀疑到底是不是问题、但希望确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    对于 LMH6702QML、35°C/W 的 θ JC 用于结至外壳顶部。

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sean、你确定吗? 此部件将用于航天应用。 此器件的 mil 编号为5962-0254601VPA。
    散热适当的表面绝对至关重要。

    非常感谢、
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、

    没有听到你的回声

    同样、 该部件将用于航天应用。 此器件的 mil 编号为5962-0254601VPA。
    散热适当的表面绝对至关重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    不确定是否已向您传达此信息、但我已重新提交此器件以进行热建模。 在我获取模型后、我将使用数据更新您。

    谢谢
    Christian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下面是显示 Theta JCtop 和 Theta JC底部 的新热模型参数。

    结果- Theta JA-High K = 138.7 C/W
    Result Theta JC、TOP = 100.2 C/W
    Result Theta JB = 132.1 C/W
    结果- psi JT = 69.0 C/W
    结果- psi JB = 120.7 C/W
    Result Theta JC、底部= 49.7 C/W

    谢谢
    Christian