This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6739:LMH6739输出问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6739

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/720761/lmh6739-lmh6739-output-issue

器件型号:LMH6739

尊敬的 E2E 会员:

我们的客户使用 LMH6739和下面的测试块、

当它们将图案生成设置为640*480时,输出级别是正常的。

但是当设置为1920*1200时,我们可以发现输出电压与输入电压@高频率之间存在间隙

电压间隙导致 测试失败。

在下面的电路中、我们如何改进电路以解决该问题?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:

    在此处发布此帖子与此相关:

    e2e.ti.com/.../717859

    请勿发布双重帖子。 这将导致完全的混乱!

    LMH6739输出端的所有这些滤波电容、铁氧体磁珠和保护二极管会削弱电缆的特性阻抗匹配并破坏频率响应。 如果忽略所有这些组件、它是否正常工作?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:

    LMH6739数据表的图21建议使用6.8µ Ω 去耦电容器。 您只有100N?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai。

    感谢您的支持。

    我去除所有磁珠、二极管和电容、并使用6.8uF 替换 C213和 C191、但没有改进。

    是带宽问题吗? 还是 驱动电流 不足?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:

    粉色脉冲的前缘不像蓝色脉冲那么陡峭。 因此、连接到测试装置的布线有问题。 这也使得粉色脉冲的峰值振幅太低。 您是否在 LMH6739的输出端为每种颜色提供了75R 电缆? 这看起来像是特征阻抗的典型不匹配。

    每种颜色的输出信号必须看到从75R 输出电阻器到75R 负载电阻器的单独和连续的75R 电缆。 这只能在套接字处中断。 另外、请注意、这三种颜色在 VGA 插座上具有单独的信号接地端子。 不要将它们混搭!

    Kai