This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6741:Tj 结温的绝对最大额定值是多少?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9061, TLV6741, TLV9062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/754143/tlv6741-what-s-the-absolute-maximum-ratings-of-tj-junction-temperature

器件型号:TLV6741
主题中讨论的其他器件:TLV9061TLV9062

你(们)好

在 TLV6741DCKR 数据表中 、TA 的绝对最大额定值为125°C

客户想知道 Tj 结温的绝对最大额定值是多少?

是150摄氏度吗?

在 TLV9061数据表中、规格非常清晰、 TA 的绝对最大额定值为125°C、  Tj 的绝对最大额定值为150°C

您能否将此信息添加到 TLV6741数据表中?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    让我与我们的系统团队分享这一点、看看我是否能够理解这里发生的情况。 请允许我花几天时间与您联系。

    最棒的

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    这是一个数据表遗漏、将在下次更新后的几个月内进行更正。 与 TLV9062数据表一样、您可以将150C 作为 Tj 的绝对最大值。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    客户要求我们尽快向他们发送新的数据表、我能知道我们何时可以获得新的数据表吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    让我们脱机、我将向您发送一封电子邮件。

    最棒的
    Paul