This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7347:如何处理 THS7347的未使用引脚

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: THS7347

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/736075/ths7347-how-to-deal-of-unused-pins-for-ths7347

器件型号:THS7347

尊敬的 Sirs:

我的客户询问我们如何处理 THS7347的未使用引脚。

他不使用输入 B 并监控输出。

因此、请告诉我如何处理以下未使用的引脚。

引脚7~11和 引脚39~46

此致、

哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshiki、

    将输入保持悬空是一种不好的设计、因此应将输入 B 引脚7-11接地。 但是、监控器放大器环路在内部是闭合的、因此您可以将 Pins39-46保持未连接状态。

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sean - San、

    感谢你的答复。
    我理解您的意见。
    我将向我的客户解释这些意见。

    此致、
    哈塞伯