This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:获得当前值需要在初始 INA226之后等待1秒

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/720612/ina226-get-current-value-need-wait-1-sec-after-inital-ina226

器件型号:INA226

大家好、:

标题是 INA226中的这个延迟时间吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    感谢您考虑在设计中使用德州仪器。 INA226的所有 ADC 转换时间都不到一秒。 为了配置 INA226并读取寄存器,我计算出该值为(1/400kHz)*(2 *器件地址和 R/W 时间+ 2 *寄存器地址+ 4 *寄存器内容)= 180us。 此外、在 I2C 传输期间、应发生转换。 也许我不知道什么、您能告诉我您是如何在1秒后到达的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Patrick:

    下面描述的是 INA226的数据表。
    --------------------------------------------------
    分流电压转换时间可设置为4.156ms、总线电压转换时间设置为588μs μ s、平均模式设置为1。
    此配置还会使数据大约每4.7ms 更新一次。
    --------------------------------------------------

    基于此、我认为"一旦数据更新"是一段时间

    更新周期=("分流电压转换时间"+"总线电压转换时间") x "平均值数量"

    我是对的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    是的、您回答正确。