This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181:增益误差因子

Guru**** 2535250 points
Other Parts Discussed in Thread: INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/735712/ina181-gain-error-factor

器件型号:INA181

大家好、团队、

库尔夫您告诉我以下计算值"1250"的来源是什么?

此致、

特顿苏罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tetsuro、

    感谢您深入了解该论坛。 您的图片或文件链接似乎已断开、您能否重新尝试附加它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我认为他是指数据表第9.1.3节中的公式(5)。

    整个部分完全令人困惑。 什么是"增益误差因子"? "简化增益误差因子"是什么意思? 为什么不仅仅是计算"增益误差"?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    感谢您的跟进。 是的、您的问题与我的问题相同。

    您好 Patric、

    我想通过输入滤波器计算增益误差原因、以便与客户进行讨论。

    请注意、

    特顿苏罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不应是增益误差:

    - rf/(rint + rf) x 100%?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tetsuro、

    1250对应于 INA181前端偏置电路的输入阻抗。  从输入引脚之间的阻抗到共享虚拟接地、我们可以得出数据表9.1.3节中的公式5。 任何与该输入阻抗串联到虚拟接地的滤波电阻器都会在输入值达到 INA181增益级之前使其衰减。  由于虚拟接地、Rint 与1250 (Rint || 1250)并联。  分压器的增益或衰减可以表示为 Vout/Vin=R2/R1+R2。  在本例中、R2= rint || 1250且 R1 = RF。 然后、通过一些简化、我们得到等式5。  

    诚然,“增益误差因子”的名称可能会引起一些误解。 另一种方法是查看受理想增益影响的输入百分比。 如果没有滤波器电阻,则不会形成分压器,因此“增益误差因子”= 1,这意味着100%的输入信号达到预期的增益级。 但是、如果存在滤波器电阻、则幅度减小的信号将达到原始预期增益级。 满量程信号百分比与信号减小量之间的差值对应于等式6中所示的增益误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    是的、这是一个清晰的解释!! 谢谢! 为什么数据表无法这样解释??

    Kai