This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC662:LMC662AIMX/NOPB 由+/-12V 电源供电、(V+- V-)大于16V 的最大额定值

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2196, LM6132, OPA2192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/736384/lmc662-lmc662aimx-nopb-is-supplied-by--12v-source-v---v--is-larger-than-maximum-rating-of-16v

器件型号:LMC662
主题中讨论的其他器件:OPA2196LM6132OPA2192

您好!

我刚刚接管 了一个由+/-12V 电源供电的具有 LMC662AIMX/NOPB 的放大电路板、根据数据表、运算放大器显然过载、但运行良好。

想知道为什么推荐使用的单电源 运算放大器可以在双电源甚至电过载的情况下工作。 如果像这样持续工作、会发生什么损坏。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yinni、

    你是对的。 数据表的绝对最大电源电压额定值(V+- V-)读数为16V、这意味着放大器将发生电气过载或"EOS"。

    为了回答您的问题、放大器能够在双电源下工作、尽管数据表中建议此器件非常适合单电源运行。 这可以在数据表的"测试条件"列下的"直流电气特性"部分中进行验证。 请注意、我们的测试条件考虑负电源轨上低至-10V 的负电源电压、最大电源电压为16V。这意味着放大器可以使用双电源、而不仅仅是连接到 GND 的负电源。

    当器件在建议的工作区域之外但在最大工作区域内工作时、器件应继续作为放大器运行。 但是、它可能会受到性能下降的影响、并且无法满足某些规格。 在最大额定运行额定值之外、您的器件可能会完全停止工作。

    鉴于您的器件的工作超出了最大额定值、它很可能已经出现性能下降、并且可能很快就会出现故障。 这是很难预测的、虽然对于轻微的 EOS、此部件通常会随着时间的推移而下降、而不是突然发生故障。 EOS 的一个典型症状是奇怪的输出行为、例如无论输入如何、输出都固定在电源轨上、这是由芯片芯片芯片中基板区域的短路引起的。

    如果您需要在+12V 时提供 V+、在-12V 时提供 V-、我建议您尝试其他器件。

    有关 EOS 的更多信息、请考虑观看有关该主题的 TI 高精度实验室视频: training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-electrical-overstress-eos-1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yinni、

    你说“一直在工作”,我想它最终死了。

    24V 远远超出了我对该过程的预期。 您是否碰巧注意到高电源电流或它是否变热?

    如您所见、它将运行一段时间、但高于绝对最大值会导致内部性能下降。 电压越高、降级速度越快。 就像将您的汽车发动机转过红线一样-在某个时候、它最终会放弃。 它似乎在以前运行、但它的生命"受到不利影响"。

    您需要将电源电压降至15V (±7.5V)以下。

    如果您无法修改设计、请尝试使用 LM6132、OPA2192或 OPA2196等电压更高的器件。