This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA216:PSpice 模型错误

Guru**** 2533070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/733271/ina216-pspice-model-error

器件型号:INA216

客户在使用  PSpice A/D OrCAD Capture 16.6模拟带有 INA216A3 PSpice 模型(修订版 B)的 INA216A3时遇到问题

他们尝试运行示例 sim、但遇到此问题:

 ****恢复 SIM1.cir ****

.end

.SUBCKT GND_FLOAT VDD VSS GNDF

EGNDF GNDF 0值={(V (VDD)+V (VSS))*0.5}

.end

$

错误(ORPSIM-16363):子电路中命令无效

---$

错误(ORPSIM-16499):在.SUBCKT 中缺少.END

警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数

警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数

在设计中使用该特定器件时、它们也会得到相同的误差。 他们能够从制造商网站上毫无问题地添加电路的其他部件。

你有什么想法吗?

此致、
标记

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    感谢您深入了解该论坛。 我可以告诉您、似乎您的 SPICE 代码中删除了一行。 代码应显示为:
    .SUBCKT GND_FLOAT VDD VSS GNDF
    EGNDF GNDF 0值={(V (VDD)+V (VSS))*0.5}
    .end
    .end
    *美元
    这将解释此错误:ERROR (ORPSIM-16499):.SUBCKT 中缺少.END
    您的客户在删除".end"之前运行此 SPICE 模型是否遇到困难、从而提示他们删除该模型? 或者、这是否可能是意外删除?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    谢谢、我们解决了这个问题。

    此致、
    标记