This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300:AMC1300的 IMRR

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO124, AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/754715/amc1300-imrr-of-amc1300

器件型号:AMC1300
主题中讨论的其他器件:ISO124

大家好、

为了寻找合适的隔离放大器、我测试了 AMC1300B。

与 Iso124/224相比、该器件显示出异常平滑的输出信号。

很遗憾、我在数据表中找不到 IMRR、但我希望它与 Iso124/224的 IMRR 相匹配。

任何人都有此参数的来源。

谢谢你。

Rolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rolf、

    请参阅上周发布的 ISO124文章、AMC1300也是如此。 我将请求在未来的数据表中包含 IMRR。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我猜两种器件的隔离技术是相同的。

    我只注意到 AMC1300的输出信号非常平滑。

    但这可能是由于输入电压范围较低。

    无论如何、我都会更广泛地测试 AMC、当 IMRR 超过120dB 时、它将成为我的最爱。

    谢谢你。

    Rolf