This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSM104W:LM614替代产品

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TSM104W, TSM102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/734532/tsm104w-lm614-alternative

器件型号:TSM104W
主题中讨论的其他器件: TSM102

尊敬的 Amps 团队:  

由于 LM614已停产、我正在搜索替代方案。 建议使用 TSM104W、但我不确定它是否完全兼容。 如果不是、主要的区别是什么?更好的替代方法是什么? 以及可用于 TSM104W 的封装、我需要 SO16W 或 SO16L。  

此致、  

Catarina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amps 团队:

    有没有关于这一问题的任何更新?

    BR、

    Catarina
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Catarina、

    实际上、由于 LM613具有两个比较器、两个运算放大器和一个基准、TSM102将替代 LM613。

    在功能上几乎相同。 TSM 是一款有所改进的器件、但存在差异、尤其是在封装方面。 终端设计人员需要比较各个规格并确定哪些规格对它们很重要。

    LM613只采用 SOIC-16宽"DW"封装、此封装比标准 TSM102 PW 封装大。 因此、封装尺寸将不可比较、因此它不是直接替代产品。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    谢谢!