This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/OPA857EVM:TIDA-00725信号链电路原理图功能测试

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA857, TIDA-00725, OPA857EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/754818/rtos-opa857evm-tida-00725-signal-chain-circuit-schematic-functional-testing

器件型号:OPA857EVM
主题中讨论的其他器件:OPA857TIDA-00725

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好  

在将信号链电路连接到光电二极管之前、是否存在测试信号链电路功能的方法? 我的意思是应该将哪个信号馈送到该板、我应该在"out+"和"out-"观察到什么输出 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahsan、

    这是 Test_in 引脚的功能。 要启用测试模式、您需要通过连接跳线 JP1将 Test_SD 设置为+Vs。 此 Test_IN 引脚连接到内部 V 至 I 转换器、因此您可以提供输入电压来测试电路。

    如 EVM 用户指南中所述、Test_in "可通过 SMA 连接器 J1驱动。 在 kΩ 模式下、将输入信号的直流偏置设置为大约2.1V。输出测试电流 IOUT 大约为 vtest_in (AC)/2 μ A。"

    根据 Test_IN 生成的此输入电流和跨阻增益、您将找到预期的差分输出"out+"-"out-"。 由于 OPA857是伪差分电压、因此"OUT-"设置为中间电源、而"OUT+"将根据差分输出而变化。

    如果您对此有任何疑问、请告诉我。 您可以在 OPA857数据表的第7.3.3节中找到此内部测试电路的更多详细信息。

    最棒的
    Hasan Babiker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为在 TIDA-00725信号链板(www.ti.com/.../tiduaz1.pdf、www.ti.com/.../tidris9.pdf) 上无法将 Test_SD 连接到 Vs。在该 PCB 上,我无法切断 GND 和 Test_SD 之间的连接。 如果我使用跳线、它将使电源短路。 正确吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Ahsan、

    抱歉、我以为您是指 OPA857EVM、而不是 TIDA-00725。 请参阅以下主题: e2e.ti.com/.../578761

    最棒的
    Hasan Babiker