This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA172:工作温度范围

Guru**** 2925570 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA172, OPA188, OPA4171, OPA2209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/735401/opa172-operating-temperature-range

器件型号:OPA172
主题中讨论的其他器件: OPA188OPA4171OPA2209

您好!

根据数据表、OPA172的额定温度为-40至+125摄氏度。

OPA172的工作温度是多少? 以下是 OPA172数据表第-8页的摘录。 此处未提及工作温度。

我还在我的设计和所有这些组件的数据表中使用其他运算放大器、如 OPA2209、OPA4171、OPA188、这些运算放大器明确分别提供工作温度和额定温度。 为什么 OPA172数据表与 OPA 系列中的其他运算放大器不一致。

下图摘自 OPA188数据表第4页、其中明确指定了工作温度和额定温度、

谢谢、

Shihab。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shihab、

    OPA172的额定温度为-40°C 至125°C。 这可以在数据表第7.3节中的建议运行条件下找到。

    绝对最小和最大温度为-55°C 和150°C。 低于-55C 或高于150C 可能会损坏器件。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    感谢你的答复。

    与 OPA2209、OPA4171、OPA188等其他 IC 数据表不同、是否有任何特殊原因不在 OPA172的第8页的"温度"标题下包含参数"工作温度"? 对于这些 IC、在绝对最大额定值表和"温度范围"表中都提到了工作温度。

    谢谢、
    Shihab。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shihab、

    指定的温度范围通常是指电气特性表中的器件规格有效的温度范围、前提是该规格适用于整个温度范围。

    绝对最大温度规格是将导致器件损坏的限值、超过这些限值将损坏器件。 该器件将能够在绝对最大温度范围内"运行"、但无法保证数据表中列出的规格。 例如、在-40C 和-55C 之间、器件可以工作、但规格不能得到保证、可能会发生低于-55C 的损坏。

    由于工作温度范围和绝对最大额定值是相同的、我的假设是数据表的作者决定删除电气特性表中的"工作温度范围"、以避免让人们混淆、认为这些规格对于工作温度范围是有效的。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    从您的回复中可以清楚地看出、OPA172的工作温度为-55C 至+150C、但数据表规格仅在-40C 至125C 的温度范围内有效。

    当我们参考 OPA172的第30页中的封装信息时、工作温度为-40°C 至125°C。  这应该是-55C 至+150C、对吧? 此页面导致团队成员对 应 将哪个范围视为工作温度感到困惑。 如果 TI 将第30页的"工作温度(°C)"替换为"指定温度"并 在数据表中说明工作温度与指定温度之间的差异、将会更好。

    谢谢、

    Shihab。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shihab、您好!

    我同意您的意见、我们可以更清楚地了解每个温度范围的含义以及如何在整个文档中使用每个温度范围。

    正确的方法是工作温度为-55C 至150C。 由于采用 TI 标准数据表格式、第30页列出的温度范围很可能称为工作温度范围。 TI 的某些器件仅列出工作温度范围、因此如果将其列为"指定温度范围"、则这些器件将无法在数据表的该列中列出指定的温度范围。 此外、大多数人只关心器件规格保证的温度范围(指定的温度范围)、而只需依赖绝对最大值表(工作温度范围)来确定器件何时会损坏。

    谢谢、

    Tim Claycomb