This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6703:输入电压范围

Guru**** 2522850 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/720654/lmh6703-input-voltage-range

器件型号:LMH6703

大家好、

我的客户就 LMH6703提出了一个问题。

数据表显示、电源电压为±5V 时、输入共模电压最小值为±1.9V (CMRR>=40dB)。

这意味着 LMH6703可接受至少 ±1.9V 的输入信号。

这种理解是否正确?

此外、当电源电压 为±4V 或±6V 时、输入电压范围是否会变化?

我很期待收到您的回复。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shota、

    是的、当改变电源电压时、最大共模输入电压范围将改变。 5V - 1.9V = 3.1V。 因此、对于其他电源电压、最大共模输入电压范围在电源轨下约为3.1V。 在+/-4V 电源电压下、它甚至可能更多一点。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shota、

    Kai 是正确的、但有一点需要澄清:LMH6703的输入共模为 V-至 V+、以实现最大范围。 因此、该器件可接受大于+/- 1.9V 的输入信号、但 CMRR 性能比40dB 差。