This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:AMC1200查看原理图:

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/720732/amc1200-amc1200-review-schematic

器件型号:AMC1200

尊敬的:

我们的客户使用 ACPL-C784、但我们希望 替换它。

如以下 AMC1200 原理图所示、请提出任何建议:

或 P2P,其他组件 未更改部件。

e2e.ti.com/.../resistors-sensor-_2800_2_2900_.pdf

如有、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    您可能会考虑在 VDD1上添加另一个0.1uF 旁路电容器、但我看不到在您提供的电路中使用 AMC1200时出现任何问题。