This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324LV:VCC 上的 OPAMP 输出已删除条件

Guru**** 2767925 points

Other Parts Discussed in Thread: LM324LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/734149/lm324lv-opamp-output-at-vcc-removed-condition

器件型号:LM324LV

您好!
  在电压跟随器模式下从 LM324LV 中移除 VCC 后、输出电压电平是多少。

条件:-
  同相引脚输入电压- 0.8V 和 VCC 0V (关闭)。

Jebin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jebin、

    如果同相为+0.8V、则有足够的电压将二极管从输入正向偏置到 VCC。 因此、输入电流将尝试为 VCC 加电(减去二极管压降)。 在同相输入端使用串联电阻器将电流限制在1mA 以下、并接受 VCC 将上升。 如果 VCC 上升足够、输出将变为有效。 这在+0.8V 时不会发生

    如果同相电压为-0.8V、则有足够的电压将二极管从输入端正向偏置到接地端。 因此、输入电流将由运算放大器中的各个节点收集。 在同相输入端使用串联电阻器将电流限制在-1mA 以下、并接受包括输出端在内的其他引脚可能没有轻微的负电压。

    这些一般规则适用于几乎所有现代运算放大器。
    您的输入是+0.8还是-0.8V? 是否有串联电阻器? 提到的任何副作用是否是一个问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jebin、

    您的问题是否已解决或您是否需要更多时间进行回复?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ron:
    感谢您的重播。