This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2401:合适的直流/直流转换器

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2401-Q1, TLV2402-Q1, TLV2401, TLV8541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/720834/tlv2401-proper-dc-dc-converter

器件型号:TLV2401
主题中讨论的其他器件: TLV2402-Q1TLV8541

尊敬的 TI:

我正在寻找将作为 TLV2401-Q1运算放大器负载的直流/直流转换器。 输入电压从尽可能低的最低一直到5.5V、输出电压=3.3V。最佳选择将是降压/升压转换器。您推荐哪款器件?

非常感谢

BR

Marcin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marcin
    遗憾的是、TLV2401未通过汽车认证。 我们计划对其进行认证、但只有汽车才能对双通道 TLV2402-Q1进行认证。 实际上、我正在更新数据表以避免混淆。 您的应用是汽车应用、还是可以使用符合工业标准的器件? 关于您的电源问题、我可以将您的帖子移至电源论坛、以便您获得更好的支持。 由于 TLV2401等器件的静态电流很低、因此直流/直流转换器的开销可能大于放大器。 您可能更适合使用并联基准。
    根据电源要求、您的最大输入电压需要降至3.3V。 我认为这就是你希望实现的目标。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、
    不是、它不是汽车类的。 是的、您可以转到电源论坛。 为了更好地理解:我只需要调节运算放大器的输出电压、该运算放大器将进入 MUC。 我的源极以极低的电流和极高的 Zout=100 MOhm 生成高达500mV 的小信号。 我使用了增益为10的运算放大器、因此我获得了几乎5V 的输出信号。 现在、我只想将稳定的3.3V 转换为 MUC 的 GPIO 信号。
    谢谢
    Marcin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marcin
    很抱歉、我感到困惑、但 MUC 是否是某种音频输入设备? 您关注的频率范围是多少? 您需要考虑的另一种配置是调节放大器的电源、使其输出永远不会超过3.3V。 如果 MUC 的负载阻抗相当高、我们的放大器将几乎驱动到电源轨。 当它到达电源轨时、它将会削波、从而保护您的 MUC 不会看到高于3.3V 的电压。
    此外、您还会看到一个功耗极低的放大器。 因此、我认为功耗很重要。 因此、如果您需要低功耗和低成本非常重要、我建议您改为查看 TLV8541、并使用齐纳二极管或成本极低的器件(如并联稳压器)调节放大器的电压。 这听起来不像调节的精度很重要、只是为了保护您的 MUC 的输入。 如果我理解正确、那么与齐纳二极管并联的电容器应该适合您。
    卡盘