This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:THS3491的最小增益

Guru**** 2580785 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/735365/ths3491-minimum-gain-of-ths3491

器件型号:THS3491

尊敬的专家:

我的客户对 THS3491感兴趣并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我对 THS3491感兴趣、它具有非常高的压摆率、高电流输出和宽带宽。

我可以确认最小电压增益吗?  

根据数据表、它看起来是2、但我希望使用尽可能低的值、希望是1。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    是的、您可以在单位增益中使用它、但它取决于可接受的过冲量。 例如、具有750欧姆反馈电阻的单位增益 RGT 封装具有大约53%的过冲、这略高于数据表中规定的值。 对于增益=2V/V 和1k 反馈电阻器、此过冲会随着增益降至10%。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    感谢你的答复。

    我知道 THS3491能够使用单位增益、但过冲非常大。

    我将与客户分享这些信息。

    如果他还有其他问题、我将向您咨询。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一