This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91000:Vref 低1.5V?

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/720778/lmp91000-vref-lower-1-5v

器件型号:LMP91000

各位同事好!

我的客户如何知道是否可以在该器件上使用1.25V 基准电压、1.5V 的限制来自何处。

此致、

弗洛里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗洛里安

    您需要在数据表规格内运行、器件 才能按预期工作。 这基于设计要求。

    开尔文