This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV358:输出电流

Guru**** 2584565 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV358, LMV324-N, TLV342

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/754592/lmv358-output-current

器件型号:LMV358
主题中讨论的其他器件: LMV324-NTLV342

您好!

我想在跟随器电压中使用 LMV358来驱动 LED。 我将 LED 直接与串联电阻连接到 AOP 的输出端、并更改 Vin+引脚的输入电压。

我的电源电压为+5Vdc。

我的问题是最大输出电流是多少。 我在数据表 P6中看到、最大拉电流为60mA、灌电流为160mA。 在哪种情况下我?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yannick、

    60mA 是输出电压细分为0V 时的短路电流。 该电流不能用于驱动 LED。

    查看数据表的图14、了解 LMV358的输出电压如何随输出电流变化。 这有助于对限流电阻器进行尺寸标注。

    例如:在5mA 输出电流下、LMV358的最大输出电压为5V - 0.1V = 4.9V。 LED 电流为5mA 时、LED 上的电压下降1.6V、因此限流电阻上的电压必须下降4.9V - 1.6V = 3.3V。 因此、必须选择 R = 3.3V/5mA = 660R 的限流电阻器。 680R 足够接近它。

    顺便说一下、LMV324-N 数据表的第9.2.10节介绍了如何驱动 LED。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、如果我有一个大约1.45V @ 100mA 的 LED、LMV358可以驱动它吗?
    我可以在图片上很好地看到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yannick、

    不,完全不! :-)对于 LMV358、100mA 过大...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我使用具有+5Vdc 电源的 TLV342,是否正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yannick、

    TLV342看起来不会更好。 您是否查看过它的数据表?

    您计划做什么? 是否要控制 LED 电流? 然后、您应该查找电流源。 您可以在 OPAMP 中添加晶体管以构建简单的电流源。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我在数据表图6中看到 TLV342能够驱动超过100mA 的电流。
    但您是对的、我可以尝试使用晶体管来产生电流过流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yannick、

    请注意、图6显示了以电源电压为基准的输出电压! 在100mA 输出电流下、输出电压为5V - 5V = 0V。 输出电流为5mA 时、输出电压为5V - 0.1V = 4.9V。

    Kai