This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:输入失调电压与 IN+/IN-电压差

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/720632/lm393-input-offset-voltage-vs-in-in--voltage-difference

器件型号:LM393

您好专家、

我的客户想知道电压电平阈值、当 IN+> IN-时、这会导致输出变为高电平。  这与输入失调电压有关吗? 或者 IN+/IN-之间有多少电压差? 谢谢!

此致、

Ann Lien  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好专家、

    为 LM393添加了电路。

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ann_Lien:

    您可以稍微解释一下电路吗? 电源电压是多少? 输入是什么?输出是什么? 到底是什么不能正常工作?

    Kai