This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:INA240

Guru**** 2763525 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/735065/ina240-ina240

器件型号:INA240

大家好

如果使用 INA240的电路由电池供电、那么不管其共模输入电压范围如何、它是否可以用作隔离式电流测量器件?

此致

Ik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 IK、

    不能,这不会使其成为隔离设备。 您需要使用隔离式电流感应放大器或支持磁技术的器件。

    关先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我的问题实际上与电路的电气工作是否正常有关。 "隔离式"一词仅用于描述我如何想象该电路与手持式 DMM 非常相似、它可以连接到其工作范围内的任何差分电压、而不考虑 DMM 的输入共模电压范围。

    此致
    Ik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 IK、

    好的、只要您将电池接地端连接到感测电路的接地端、它就可以工作。 因此,在这种意义上,除了 DMM 示例中的“两个探头”之外,您还将有第三个接地连接。

    关先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的回复。

    但是、我仍然想了解为什么我需要第三个接地连接? 顺便说一下、仿真电路在没有第三个接地的情况下正常工作。

    此致

    Ik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 IK、

    INA240需要直流输入偏置电流才能正常工作。 偏置电流从您感应的电路中汲取,它们需要返回到同一电路。 这就是您需要接地连接的原因。 模拟显示的“正确”波形并不意味着您将在现实世界中获得可靠的正确响应。 至少会有失真、可能还有其他奇怪的行为。

    关先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢您提供的所有详细答案。

    此致

    Ik