This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV316:RRIO AOP 如何最大限度地减小输出负载影响

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/716143/tlv316-rrio-aop-how-to-minimize-the-output-load-effect

器件型号:TLV316

尊敬的 E2E 团队:

我使用 TLV316作为传感器输出级的跟随器。

传感器输出可以是模拟0-5V 或 PWM 0-5V 500Hz。

输出负载(TLV316之后)可以是2k Ω 至100k Ω 之间的上拉或不下拉电阻。

在工厂中、传感器在无负载的情况下进行校准。 当设备安装在最终设备中时,校准一定 不能从这些限制中得出:

 - VIN=0.5或4.5V - deltaV max =+/- 25mV

 - VIN=2.5V - deltaV max =+/- 18mV

TLV316采用0-5V 电源。

现在、我将获得以下结果:

这些值是以下结果的结果:(输出电压为 Pu 或 PD)-(输出电压为空载)

PU 2k PD 2k PU 4k7 PD 4k7 PU 10k PD 10k PU 47k PD 47k PU 100k PD 100k
差动/无轮 差动/无轮 差动/无轮 差动/无轮 差动/无轮 差动/无轮 差动/无轮 差动/无轮 差动/无轮 差动/无轮
4、5V 0、009 0、064 0、004 -027 0、003 -014 0.002 -0、002 0.002 0、000
2、5V 0,038 -034 0、008 -0、005 0、009 -0、006 0.002 -0、001 0.002 0.002
0、5V 0、064 -0、009 0、028 -0、001 0,013 -0、002 0、001 -0、002 0、000 -0、001

使用此原理图:

您能向我推荐符合我要求的解决方案吗?

感谢你的帮助、

此致、

Bertrand。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图有问题:

    e2e.ti.com/.../TLV316-schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想这与保险丝的有限电阻有关吗? 与上拉或下拉电阻器结合使用时、会创建一个分压器。 这可能会导致较大的输出失调电压。

    但还有一些问题:

    不应在 TLV316的输入引脚之间连接 C203。 这会削弱相位裕度并导致振荡。 将此电容器从+INPUT 连接到信号接地。

    直接位于 TLV316输出端的 C205也会减小相位裕度并导致稳定性问题。 TLV316数据表的第8.3.5节展示了如何处理大输出电容。

    顺便说一下、保险丝的用途是什么? 您希望通过它保护哪个组件?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当传感器处于模拟输出模式或 PWM 输出模式时、是否提供上述数据?

    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai:保险丝用于保护 TLV316。 保险丝 F2和二极管 D200可保护 TLV316。
    我的客户要求:由于接线错误、设备可以承受18V 的输出电压
    我可以在 V+和 GND 之间连接 C203=470pF。 C205已断开连接。

    Paul:上述数据是在模拟输出模式下使用传感器获得的。
    在 PWM 模式下也是如此、但这不是问题。 该信息位于占空比中、信号必须介于0.5和4.5V 之间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    保险丝用于保护 TLV316。 保险丝 F2和二极管 D200可保护 TLV316。
    我的客户要求:由于接线错误、设备可以承受18V 的输出电压
    我可以在 V+和 GND 之间连接 C203=470pF。 C205已断开连接。

    Bertrand。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bertrand、

    尽管 BAT54是肖特基二极管、但如果电流不受限制、其压降将非常高。 此外、如果电源电压无法吸收该电流、将过压电流分流到电源轨可能无法解决问题。 我认为您需要采取其他保护措施。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bertrand、

    我会这样做:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您提供此原理图。

    上周、我完成了 EMC 测试。 我认为 EMC 配置会导致稳定性问题、我看到发射频率为~190kHz。

    我还有一些易感性问题、因此我认为需要输出电容器。

    我们必须考虑在连接2k Ω(最大值0.18mV)上拉或下拉电阻时没有偏差的要求。 为了符合标准、R 系列电阻最多不大于11欧姆。

    保险丝阻抗约为10欧姆、因此无法添加 R 系列、您的架构方案不符合我的所有要求。

    因此,您是否有其他符合以下条件的技术:

    -模拟信号(f=0MHz)和 PWM 信号 f=500Hz

    -在2k 欧姆(最大值0.18mV)的上拉或下拉电阻下没有偏差。

    -尽可能便宜

    感谢你的帮助、

    此致、

    Bertrand。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bertrand、

    直接位于 TLV316输出端的附加保护电阻位于反馈环路内部。 因此、负载不会出现任何压降。

    请注意、您的保险丝的电阻可能会有很大差异。 这些多路开关可能具有巨大的容差。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    感谢您的快速反馈。
    您是否有任何原理图建议值?
    Bertrand。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bertrand、

    此电路可以作为起点:

    最终、电源电压应提高一点。 或者您可以省略 SD1。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的观看。

    这解决了我的问题。

    感谢您的高质量支持、

    此致、

    Bertrand。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    真是个好消息! :-)

    Kai