This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3217:ths3241或 INA

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/735217/ths3217-ths3241-or-ina

器件型号:THS3217

哈桑:

哦、我不知道 INA 系列的速度是这么快。 哪一个? 遗憾的是、无法使用平衡-非平衡变压器。 太大了。 平衡的 ADC 输入是否会占用共模模式2.5V 电压?
由于我们计划将其作为独立产品提供、因此我们必须提供单个输出电压选项、其中通过传感器/放大器的延迟最小、并保持检测到的复杂波形的总体完整性。
Thnx 非常感谢您的建议。