This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:关于 LM324和 TL084之间的支持电路#39

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TL084, LM324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/719677/lm324-about-the-supporting-circuit-s-difference-between-lm324-and-tl084

器件型号:LM324
主题中讨论的其他器件: TL084

尊敬的 TI:

LM5082的支持电路和 TL084的支持电路之间是否存在差异? 现在、由于电池电压、我想使用 LM324而不是 TL084。 然而、LM324的零点并不理想、因为 LM324的噪声比 TL084明显。

如何消除噪声? 是否有任何应用原理图可以显示 LM324和 TL084之间的差异?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    我们没有直接显示两个器件之间差异的特定应用原理图。 但是、如果您能更详细地告诉我您正在尝试实现的目标以及您的应用、我可以帮助您推荐适用于每个器件的特定拓扑。

    什么是电池电压? 尝试驱动哪种信号? 负载是多少? 除了噪声之外、还有什么重要注意因素吗?
    我们可以通过推荐低噪声运算放大器作为起点来降低电路上的噪声水平。

    请向我提供这些详细信息、我很乐意帮助您推进设计。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    电池电压范围为4.2V 至3.6V。 此外,我还使用 MAX860 DC-DC 转换器(它不是 TI 的产品)输出+-2.7V,以驱动 LM324。 (+-2.7V 无法驱动 TL084、因为建议的电压至少为+-5V)

    我正在收集 EMG (肌肉的电子信号),并且使用 LM324将其转换为 CC2640R2可以接受的电压范围。 当肌肉完全放松时、输出电压必须为0。 但是,实际上它不是0,并且有一些噪声。

    (P.S. TL084和 LM324均为 TSSOP-14布局。 无法使用其他布局)


    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    LM324和 TL084是完全不同的运算放大器。 您能否向我们展示您的电路原理图?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    两个数据表都显示了器件原理图。 零点噪声是一个模糊的术语。 我认为这意味着"过零"失真。 LM324在拉电流(达林顿 NPN)和灌电流 (PNP 跟随器)之间切换时具有延时时间。

    您的噪声是否看起来像波形"B"? 解决方案是确保电流仅流经 NPN 达林顿(拉电流)或 PNP 跟随器(灌电流)驱动器、但不能同时流过这两个驱动器。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢大家、但我的公司担心原理图被盗版...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您提供测试原理图。

    实际上、"零点"是指、虽然输入没有电子信号、但输出仍然不是零。 是否有任何方法可以消除噪声?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否发布此"零点噪声"的示波器图?

    Kai