This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA103:如何读取噪声规格?

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: INA103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/752974/ina103-how-to-read-noise-spec

器件型号:INA103

我希望了解如何阅读 INA103 (及其他)的噪声规格。 它表示为例如1nV/√Hz。  这是否表示在1MHz 时、我预计会有高达1uV (1nV *√1000000)的噪声?  如果是这样、我希望推荐备选差动放大器、以便在0.2-5MHz 频带内降低噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA103输入参考噪声 VN_RTI 是增益的函数、表示为:   

    1nV/rt-Hz 的输入噪声频谱密度非常低、进一步降低总积分噪声的唯一方法是在输出端添加一个低通滤波器来降低有效带宽。 请记住、将 INA103设置为100增益将需要 RG=60欧姆、这本身会产生1nV/RT-Hz 噪声。  因此、即使 INA103本身的噪声为零(VN_INPUT=0和 VN_OUTPUT=0)、您也不能获得低于电阻器 RG、热噪声。

    话虽如此、考虑到 INA103的输入电压偏移高达 (250+ 5000/G)[uV]、您为什么认为1uV 噪声是一个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marek、
    感谢您的澄清。 实际上、我们要测量的信号通常会降至0.1微伏左右。 我们可以进行大量的信号处理、滤波等操作来提高 SNR、但我们需要从尽可能干净的信号开始。 如果您对这种非常奇怪的情况有其他建议、我们会更愿意倾听您的意见。
    谢谢!
    皮埃尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    皮埃尔
    我怀疑您需要在1MHz 下测量0.1uV 信号–低频信号通常需要此类精度、因此实现此目的的唯一方法是对信号进行滤波和平均。 任何具有低于 nV/rtHz 噪声的器件都需要非常高的静态电流、我们的产品系列中没有类似的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marek、

    我们当然希望需要进行一些平均和滤波。 但是、测量此信号将实现一类新型医疗成像技术。 目前、我对如何在取平均值之前捕获噪声级别尽可能低的信号等有任何建议  如果需要高静态电流来实现这一点、这不应是一个主要问题。  如果您愿意进行离线对话、我将不胜感激。

    谢谢、

    皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    皮埃尔

    需要高静态电流来实现低噪声是因为输入电压噪声幅度与电流偏置输入差分对成反比-这意味着、 较低的噪声级别将需要设计一个新器件、而不是您在应用内部可以在外部执行的任何操作。 使用现有产品、您只需进行滤波和平均计算即可。 因此、降低噪声将需要滤波–您所从事的医疗成像产品所需的信号带宽是多少? 信号增益和电源电压是多少? 如果您可以共享应用的当前原理图、那将是最佳选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marek、

    谢谢你。 我们还没有原理图-仍在尝试为前端选择合适的器件并围绕它们进行设计。 信号带宽为200kHz-5MHz、首选差分输入。 在我们查看的采样率中、16位 A/D 大概是我们可以找到的最好的、这可能会将3000x 放大到10000x。

    皮埃尔
    图森